This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:最大延迟

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198513/ina186-q1-maximum-delay

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

大家好、

从功能安全方面来看、我想知道 INA186A2-Q1的最大输入到输出延迟。  

我认为器件的带宽典型值为37kHz、延迟看起来是 ns 顺序、大约应为30us (典型值)。  

该延迟的最大容差是多少?

实际上<1ms 已经足够了、因此<x10 variation is acceptable.  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    请提供有关此阶跃响应和 INA186期间状态的更多信息吗? 如果器件的 VOUT 开始饱和(即不在线性区域)、则延迟时间将受到显著影响。

    另一个关键方面是步进输入的大小。 µs 阶跃较大(例如、Vout 从200mV 开始、到3V 结束)、则器件将进入压摆模式、其中 Vout 速度受压摆率(典型值0.3V/μ s)限制。

    假设 Vout 始终是线性的、您可以尝试通过假设 BW 和压摆率的保守+/-25%变化来计算延迟和/或稳定时间。

    我建议模拟阶跃响应作为起点。

    此致、

    Peter