This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:是否授权将 LIMT1设置为低于 LIMUT2

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193916/ina303-is-it-authorized-to-set-limit1-below-limit2

器件型号:INA303

大家好、

我想向您核实是否可以在 INA303Ax 中将 LIMT1设置为低于 LIMUT2。 对于输出比较器、似乎不被禁止、这似乎是独立的、但我想确保它不会缩短使用寿命或任何其他东西。

我正在测量双向电流、LIMIT1将设置为负电流值、LIMIT2将设置为正电流值。

感谢你的帮助。

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比较器的连接方式不同。 这意味着如果您将限值2设置为高于工作电流、您将始终发出警报、INA303限值2中的限值为欠限值。  如果您将限值1设置为低于工作电流、您将始终发出警报、则 INA303限值1中的限值为超限。

    因此、我建议您在负电流值上设置限制2。 正电流值限制为1。

    这是因为(例如) Vs = 3.3V 且 Ref = 1.65V。 设置限值1 = 2V、设置限值2 = 1.3V。 当您获得正电流时,您的输出将为1.65 + Current*GAIN*Rshunt。 假设 这是2.5V、您将通过警报1对此进行警报。 感应负电流时 Vout = 1.65- Current*GAIN*Rshunt。 假设这是1.25V、您现在将在警报2上发出警报。 因此将实现您期望 的结果。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意我的应用相当特殊、我确实需要 ALERT2以下的 ALERT1、即使它意味着在某些情况下、ALERT2和 ALERT1将同时处于低级别。

    但是、我要确定的是、内部可能会在 ALERT2以下使用 ALERT1配置 INA303。 它是否存在禁止此配置的内部限制或组件?

    我在演示板上尝试了此配置、它看起来工作正常。 ALERT1和 ALERT2独立切换、不会过热或任何其他情况。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您未超出 INA 上的绝对最大值、则不应出现问题。

    此致、

    化学文摘社