This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:校准寄存器-如何校准。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199648/ina219-calibration-register---how-to-calibrate

器件型号:INA219

各位专家:

你好。

我们的客户尝试在我的定制板上使用 INA219读取非常小的电流。 R SHUNT 值是固定的、它们不能更改它。  
R SHUNT 值= 2欧姆
最大预期电流= 20mA

电流 LSB = 0.020/(2^12)= 0.0000048A
校准寄存器值= 4266 (0.04096/(2*0.0000048))

上面提到的是针对电流 LSB 和校准寄存器值的计算值。

这是我的 INA219电路组件、但电流寄存器始终读取0值。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么在分母中使用2^12、它应该是2^15。

    另外、您是否使用校准值的十六进制等效值进行编程(它必须是十六进制等效值、而不是十进制)。

    是否可以获得 Vshunt 寄存器值?

    此致、

    化学文摘社