This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:相位反转图25问题

Guru**** 2932830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198821/tlv3201-q1-phase-inversion-fig-25-question

器件型号:TLV3201-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3201

您好!

我对 TLV3201-Q1数据表中的图25有疑问。 其目的似乎是为了表明器件 IN+或 IN-引脚上超过电源轨(VCC 或 GND)的输入电压不会导致器件输出中的相位反转。 我对该图有点困惑、蓝线显示了输出、当输入电压在相同值之间波动时、输出似乎在+/-2.5V 之间波动。

由于该器件是单电源器件、我不确定为什么输出将以0V 为中心。 我也不太确定输入实际处于什么电压电平、因为它也会摆动0V。  

输出电压是否处于不同的电平(未显示实际为0V 至5.5V)?

输入电压相对于什么? 输入刻度上的0V 是否假设代表 VCC、因此这显示了 VCC + 2.5V 和 VCC - 2.5V 的输入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    是的。 它是使用±2.5V 双电源测得的。 几个图提示了分离电源。

    根据测试情况、使用双电源进行测试可能比使用单电源进行测试更容易(无需电平位移)。 测试仪上的生产测试实际上是使用分离电源完成的。

    比较器不关心是单电源还是双电源。 它仍将负引脚称为基准。

    使用双电源时、0V 将为中间电源。 因此、刻度上的0V 等于单个+5V 电源上的+2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 完全公平、我想我的想法太狭隘了。 好的。 在这种情况下、在2.5V 双电源上、输入似乎摆动到电源、这只是图形分辨率问题、输入实际上摆动到超过电源电压吗?

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    在图中很难看到输入信号超出+2.5V 和-2.5V 电源±200mV -因此、是的、这是一个分辨率问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、完全公平。

    我知道其他一些论坛已经讨论过这一点、但是否已经对绝对最大值(VCC + 500mV 和0 - 500mV)进行了测试、以验证是否没有相位反转? 我想问一个不同的问题、如果流入器件的电流受到限制、ESD 二极管能够充分地将输入保持在400mV 击穿电压范围内、那么即使超过+/-200mV 电平、该器件是否仍保持在所需输出电压中(即无相位反转)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    不建议在指定参数之外运行。 额定+200mV 和+500mV 绝对最大值之间的区域不能保证正常工作-只是不会造成损坏。

    我们不能鼓励在指定参数之外使用或提供测试结果。 很可能它可以正常工作、但同样、我们无法保证。 您的运营风险由自己承担。 显然、我们建议保持在 数据表限制范围内。

    是的、您可以在二极管 IV 曲线上将二极管的电流限制在较低的值、但如果超过200mV、我们仍然不能保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    在二极管钳位将输入电压除以因数3之后、您可以使用二极管钳位来调节电源电压(与合适的限流电阻器结合使用)。 假设肖特基二极管钳位、这会将输入电压限制在 TLV3201的共模输入电压范围内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul -非常感谢您的回答。 我想这就是我在这部分的问题。

    再次感谢您的帮助!

    非常感谢您的回答!