This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:参考 TINA 设计

Guru**** 2379920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199622/lmp7704-sp-reference-tina-design

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件:LMP7704

我将重新测试2021年新模型的一些方面、并打开了参考设计。  

我一直在想知道这些负载 C 在参考设计中的作用是什么。  

它是否考虑了寄生

2.旨在显示容性负载稳健性

3.错误?  

4.是否需要正确的性能?  

作为参考设计、它建议您需要将其放在那里? 我永远不会建议这样做,但他们总是在那里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我同意这可能有点令人困惑、但参考设计中的 CL 旨在说明示波器探针的容性负载、人们大概无法避免这种情况。  但是、由于产生的额外极点高于 LMP7704的单位增益带宽、因此这不会影响实际空载条件下器件的相位裕度-请参阅下文。