This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:输出上的灌电流限制

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199607/lmv331-limitation-of-sink-current-on-the-output

器件型号:LMV331

大家好!

LMV331的输出端连接到电容器(APP 1.5µF @2V):如果 LMV331变为低电平、电容器将通过 LMV331的输出引脚放电。 没有额外的电阻器。

(电容器的充电通过上拉完成)。

在数据表中、最大灌电流值介于10..84mA 之间

。  

这是否意味着灌电流受 LMV331的限制(这对我来说是可以的)、或者我必须注意电流不会超过这些值?

谢谢你  

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表描述了器件的行为方式。

    如果您想了解如何避免损坏器件、请查看绝对最大额定值。 它们允许在环境温度不是过高时缩短输出;如果需要在较高的温度下运行、则计算功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我描述的、我想用输出引脚为电容器充电。 绝对最大额定值描述了接地短路时的行为

    在注4中、当短接到 Vcc 时、还会出现一些其他信息

    受 LMV331器件参数限制的灌电流。 限制因素是温度的升高吗?

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    请注意您的规格的测试条件: 它表示、输出低电压 Vo = 1.5V、输出低电流(灌电流)通常为80mA、而某些器件甚至在电流低得多的10mA 时也会导致输出低电压 Vo = 1.5V。 该规格告诉您 LMV331的输出在灌电流期间有多强。 但它并未说灌电流被限制在80mA 或类似的值。

    LMV331的低输出对巨大的1.5µF μ F 电容器短路不是一个好主意。 在其整个生命周期内,它可能会遭受这种酷刑一、几次。 但是、当 LMV331与电容器定期反复短路时、您将面临损坏的风险。

    我建议插入一个限流电阻器、以将放电流限制在大约10...20mA。 请参阅数据表的第8.2.1节。 因此、100R 电阻器可以更好地使用220R 电阻器。 这将是一个良好的设计实践。 如果您的设计允许进一步进行电流限制、可能是合理的。

    限流电阻器还将最大限度地降低电路不稳定的风险。 否则、巨大的短路电流可能会导致接地反弹和接地噪声问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    是的、理想的是...

    输出将进入电流限制范围、介于10至85mA 之间。 电流限制不是"受控"或修整参数、因此会有很大的变化。 您的放电时间可能相差很大。

    我们建议您在对电容器放电时限制电流。 电容器能够倾卸安培峰值电流、并且、正如 Kai 提到的、可能会发生不良情况。 按照他的建议、在输出和电容器之间放置一个220至330欧姆的电阻器。 然后从上拉值中减去330欧姆、使时间常数与之类似。 这也将使放电更加一致。

    因此、如果限制为10mA、则最坏情况下为3.3V * 10mA = 33mW、即252 * 33mW = 8.3°C 温升(这是连续直流)。

    输出低电平时短接至 VCC 最终会导致过热。 这些器件没有温度限制。

    我将和其他人一起推荐一个限流电阻器。