This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:电气安全规范进度问题(隔离和爬行距离)

Guru**** 2995750 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197595/amc1301-electrical-safety-specification-progress-issue-isolation-and-creep-distance

器件型号:AMC1301

您好!

客户未通过电气安全规格测试。

规格失败:

AMC1301不符合隔离距离规格、因为引脚间距小于3mm。

即使由于 R28、R29、R33、R34、R35的电压下降、交流输入电压也被视为初级电压。

改进措施:

将 AC220V 输入隔离为 AC_N_F 和 AC_R

添加了变压器,隔离电压:比

1) 1)输入 AC220V 和输出 AC40V 或更低电压的变压器应用。

2) 2)使用电阻施加变压器时、交流输入电压220V 到交流40V 或更低的压降。

问题1. 有两种方法可以作为改进措施吗?

问题2. 请向我推荐一种更好的改进方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    在讨论变压器耦合电路之前、您能告诉我们您尝试满足哪些安全标准吗?  从原理图片段中、您不会显示 G_HR 是如何引用 AC_R 的、AC_R 是典型的应用连接。  引脚1-4 通常被视为"主"连接、而"辅助"连接则被视为引脚5-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    安全标准为 KS C 1511。 (KS C IEC61009-1:2013和  KS C IEC 61010:2010)

    我向客户提出了如下附加请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    当我们使用 AMC1301进行脉冲测试时、将从引脚1-4施加到引脚5-8的电压。  隔离位于器件的右侧和左侧之间、而不是引脚1-2。  引脚4需要以高电压为基准。  为此、您可以将 R34拆分为2个电阻器(每个235欧姆)并将其连接到 GND1或短接(基本上)引脚3和4。  5V_HR 需要是在高压轨上"浮动"的隔离式电源。  这应满足安全要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持。

    我们将注意到这些建议。

    很抱歉、由于没有交流输入原理图、所以出现了混淆。

    交流引脚(2)和直流引脚(1)之间的认证规格必须大于3mm。

    引脚之间的距离无法更改、因此交流输入是隔离的。 (改进1、2)

    我想知道是否存在任何功能问题、即使我将其更改为改进1或2。

    如果没有问题、请在改进1和2之间推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否由隔离式5V 直流/直流引起?  换言之、如果使用5VS 为 AMC1301供电、这是否能满足安全人员的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    否、AMC1301的直流引脚和交流引脚之间的间隙存在问题。

    5VS 不符合安全规格。

    AMC1301引脚间隙是一个问题、因为交流线路是无隔离输入的。

    当不进行隔离时、安全规格的 IC 引脚间隙超过3mm。

    因此、客户希望生成隔离式交流输入。

    更改1:

    更改2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后-我需要了解这些标准、这个特定的要求对我来说是新的。  在我看来、方案1会更好、只需通过变压器降低交流电。  我仍然使用分体式电阻器方法、并将 AMC 侧的所有组件参考 GND1。