This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219偏置电流误差

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199233/ina219-ina219-bias-current-error

器件型号:INA219

大家好、

我的客户正在测试 INA219。  在测试期间、我们发现始终存在错误。 测试条件是、我们断开负载与电源的连接、并使用数字万用表测量 Rshunt 和0.1uF 电容器两端的电压。 Rshunt 电压为0.21mV、但0.1uF 电容电压为0.8mV。 这意味着 Rfilter 添加了一个错误。 此外、我们还发现、减小 Rfilter 值将减小该误差。 那么、我想、如果该误差是由 INA219 IN+偏置电流造成的、并且 IN-偏置电流不是平衡的?

那么、您能不能就什么是根本原因提供一些建议? 我们应该如何消除该误差? 我们可以将 Rfilter 减小到0欧姆吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    仅当您希望输入噪声较大时、才建议使用输入滤波器。 如果噪声不是问题、您只需拆下输入滤波器并避免它引入的误差。  

    如果输入端存在需要滤除的噪声、您可以通过降低观察到的 Rfilter 值来帮助减少该误差。 通过尽可能精确地匹配每个 Rfilter 电阻器、也可以减少误差。  

    此处是 TIPL 培训视频、其中讨论了如何分析和计算输入滤波器误差 。  

    谢谢、

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请记住、INA219在 VIN-引脚与地之间有一个额外的内部320k 电阻器。

    Kai