This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:SPI 消息完整性检查

Guru**** 2534880 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199176/ina229-q1-spi-message-integrity-check

器件型号:INA229-Q1
主题中讨论的其他器件:INA229INA233

团队、

是否有允许检查从器件发送到 MCU 的 SPI 消息完整性的功能?

我的客户需要这样做、因为 INA229位于 MCU 的某个距离、他们需要确保他们可以信任消息数据。

我们产品系列中有任何其他类似的器件可以实现这一目标吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 遗憾的是、我们的 SPI 电流分流监控器都没有数据包错误检查功能。 INA233确实进行了数据包错误检查、但遗憾的是、该器件是 I2C 而非 SPI、其精度不如 INA229……

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch!