This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:什么是频率公式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198606/tlv3501-what-is-frequency-equation

器件型号:TLV3501

你(们)好  

我构建了一个原理图。 我需要电路的频率公式? 这是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TLV3501数据表的第8.2.1节提供了张弛振荡器电路示例。 我们还有此应用手册 张弛振荡器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi。

    我知道这些来源中的方程。 但我无法理解电路中 C2和 R5对 mat 等式的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我误解了您的问题。 我希望 C2现在与 C1串联、因此总电容需要在振荡时序公式中同时包含 C1和 C2。 R5现在也在带有 R4的电阻分压器中、因此也需要包含在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如仿真所示、R5主要影响方波的占空比、但对其频率几乎没有影响:

    e2e.ti.com/.../elektro_5F00_tlv3501.TSC

    添加 R5只是为了提高方波的对称性。 要计算方波的频率、请将 C2和 C1的总和(33.2nF)、C1和 C2的串联电容(199pF)放入公式中。 R5对频率的影响远小于 C1和 C2的制造容差和漂移、可以忽略不计。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的评论、我理解 R5。  

    但我认为 C1和 C2 是串联的。 这就是总电容约为199pF 的原因。  我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。  

    我希望这能帮助您完成设计。 如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将周期计算 为 t=5/16*199pF*120k。 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elektro:

    使用应用手册中的公式、我得到0.77 = 2.3 e^(-t/(2 * 120k * 199pF))、其计算结果为 t = 2 * 120k * 199pF * ln (0.77/2.3)=~52us、大致匹配 Kai 的 sim。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chi 和 Kai。 你给我提供了很多帮助。 最棒的