This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:反相放大器电路中的输入电压 VI 是否与 VCM(共模电压)间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198618/tlv170-can-i-input-voltage-vi-over-vcm-common-mode-voltage-in-inverting-amplifier-circuit

器件型号:TLV170
主题中讨论的其他器件:OPA627OPA171

大家好,

   我最近想知道、当我调整电阻以将下图中的增益设置为 G=-0.5时、我是否可以将输入电压设置为 Vi =-18V。理论上、它超出了 VCM 的范围、但在实践和仿真中、没有问题。

   感谢您回答我的问题!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuqi、

    VCM 是运算放大器输入引脚上的电压。 它不是指电阻器远端的输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

      感谢您的回答,我想了解这一理论。 在运算放大器稳定之前、我认为该 VI 将通过输入引脚进入运算放大器、因此当  Vi 大于 Vcm 时、我对低增益反相放大器电路中的 Vi 和 Vcm 有疑问。

      此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugi、您好!

    当输入电压超过运算放大器的电源电压时、这一点始终至关重要。 不仅会发生相位反转、还会发生闩锁、锁定甚至损坏。

    在任何情况下、我都会在 OPA627数据表的图33B 中所示的 OPAMP 输入端添加一个二极管钳位。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余琪

    如果在上电或输入变化过快之前存在输入、运算放大器无法发送足够的校正以使输入保持有效、则可能会出现 Kai 所述的问题。 根据运算放大器的不同、我最初可能已经给出了这些信息。

    但是、OPA171数据表提到没有相位反转、ABS MAX 表显示了输入电流。

    添加二极管可能不会绕过所有输入电流;该二极管是电容式的。 如果二极管是肖特基二极管、则在高温下会严重泄漏。