请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA229-Q1 主题中讨论的其他器件:INA229
我在电池系统中使用的是 INA229、充满电后、该系统可达到80V。 这接近器件允许的最大共模电压或 Vbus 电压、因此存在风险。 我想使用分压器将接地基准转换一半、假设使用两个220Ohm 电阻器来最大限度地降低功耗、并在高侧使用器件。 我对其进行了测试、看起来工作正常、同时提供的 Vbus 读数为实际总线电压的一半。 这种方法是否有任何缺点? 我是否应该尝试其他选项?