This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:针对接近85V 的应用转换接地基准

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199777/ina229-q1-shifting-ground-reference-for-near-85v-applications

器件型号:INA229-Q1
主题中讨论的其他器件:INA229

我在电池系统中使用的是 INA229、充满电后、该系统可达到80V。 这接近器件允许的最大共模电压或 Vbus 电压、因此存在风险。 我想使用分压器将接地基准转换一半、假设使用两个220Ohm 电阻器来最大限度地降低功耗、并在高侧使用器件。 我对其进行了测试、看起来工作正常、同时提供的 Vbus 读数为实际总线电压的一半。 这种方法是否有任何缺点? 我是否应该尝试其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asith:

    由于 INA229最高可达85V、因此只要您不希望出现高压尖峰、您就可以在80V 时正常使用它。  您还可以使用一些保护二极管来防止 VCM 尖峰超过85V。 这样、您就可以免受尖峰的影响、但不需要对电压进行分压。  

    一般而言、INA GND 需要与 MCU 在数字通信方面具有相同的电位、因此只要您考虑这一点、它就可以正常工作。 您可能对以下 TIDA 感兴趣: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608、其中显示了如何在器件范围之外使用 VCM。 (但我认为一些保护二极管是更好的方法、因为您不打算超过85V)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch。