This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:输入电压额定值

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199690/lm2903-q1-input-voltage-rating

器件型号:LM2903-Q1

大家好、

您能否帮助澄清一下、如果客户 V+为12V (在36V 额定值内)、IN-低于(V+)-1.5V、IN+可以超过(V+)-1.5V、例如18V? 在这种情况下、器件仍然正常工作、对吧?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您对"正常"的定义。  《LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南》的第2.5节 规定:

    […] 虽然这是一个很好的功能、但确实需要付出代价。 在超出指定输入电压限值的情况下运行时、性能会下降、不再符合数据表规格。 失调电压、偏置电流和传播延迟等关键规格将受到不利影响。 TI 仍然建议保持在数据表输入电压范围规格内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    最简单的补救方法是在输入端使用分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    Clemens 和 Kai 都提供了很好的投入。 您可以 使用此功能、但它仍在建议的输入电压范围之外运行、因此我们无法保证此行为。 它 只是预期行为。 如 Kai 提到的、将输入分频以满足输入电压范围是一个很好的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家!