This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:OPA862单电源时的输出值?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197656/opa862-output-value-when-opa862-single-power-supply

器件型号:OPA862
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好~。

它的配置与 OPA862数据表19PAGE 相同(图7-4)。 典型的单电源配置)、并且 PD=GND 已连接。 但是、输出不是2V/V、而是输出负值。

(对于1V 输入、VOD=-3.4V;对于2V 输入、VOD=-1V)

黄色表示引脚4 (VOUT+)、蓝色表示引脚5 (VOUT-)。

原因可能是什么? 需要其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    下面是一个具有理想运算放大器的 TINA-TI 仿真:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai~

    当 从 TI 接收并执行 sbomaz9c (OPA862 TINA-TI Spice 模型(修订版 C))时、

    如之前的测试结果所示、当获得2V 输入时、VOD =-1V 输出。

    我想知道采用单电源时 VOD = 1V/V 或2V/V 的方法、如 OPA862数据表第19页所示。

    此致、

    权。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

     您的 sims 看起来与您的测量值匹配。 Kai 的仿真显示了输出电压和差分电压如何随输入电压变化。 这与 OPA862数据表中的图8-3相匹配。  

      使用图8-2所示的单电源配置:

      输出电压通过差分测量获得2V/V 的增益。 随附的 TINA-TI 文件。  

      对于直流电压、1V 的输入电压将为来自第一级缓冲器的1V。 在第二级偏置为2.5V 时、这将显示为4V 输出、因为反馈将使每个输入上的电压保持不变。 因此、它将是两个直流电压的差分电压、增益为2V/V  

    e2e.ti.com/.../sbomaz9c.tsc

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。