This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:在 XTR300双向电流输出模式下、我应该如何处理这些未使用的引脚?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199738/xtr300-in-xtr300-bidirectional-current-output-mode-what-should-i-do-with-these-unused-pins

器件型号:XTR300

如上图所示,i_Mon、IA_OUT、IA_IN+、RG1、 RG2、 IA_IN-未使用。 我是否应该使它们保持电气断开连接? 如果 不正确、我应该如何处理这些未使用的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表第17页所示、IMON 和 IAOUT 不得保持断开状态。 它们可能对地短路。

    RG1、2可保持开路(RGAIN =∞Ω)以最大限度地减小 IA 的增益。 Iain+、−可以配置为零电流负载、即将它们短接在一起并连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    在电压模式下、IMON 产生的电流为 IDRV 的1/10、如果保持悬空、则会使电流镜饱和。

    在电流模式下、最佳做法是使用 ~k Ω 的 Rimon 电阻器将 IMON 连接到 GND;或者直接短接到 GND。 请勿将 IMON 引脚悬空。

    仪表放大器(IA) 在电流输出模式下会产生与 IA 输入电压下的电压成比例的输出电流(IIA)、用于 监测负载电压。 外部电阻器 RIA 将此电流输出转换为电压。 如果您不希望使用仪表放大 器、则 IAOUT 引脚必须短接至 GND、并且该引脚不应保持断开状态;IA+和 IA-输入也必须短接至 GND。   您可以将 RG1和 RG2引脚与大于~10kOhm 或更大的电阻连接在一起。  当  IA+   和 IA-输入接地时、仪表放大器的 VIN 电压为零、根据 第22页的以下公式(5)、IAOUT 引脚电流输出将接近于零。  第17页提供了有关这些引脚的一些信息/建议。

        

    谢谢、此致、

    Luis