This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:热阻信息

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193963/lmh6654-thermal-resistance-info

器件型号:LMH6654

您能否为我提供此组件的结至电路板和结至外壳热阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我可以为您获取这些值;首先、您能否告诉我您对设计中使用的封装类型感兴趣吗?

    对于 LMH6654、它们是:

    SOIC (D)

    SOT-23 (DBV)

    谢谢你。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    John 在 CSC 中包含了此请求、但未从我们的数据库中找到任何信息。 他正在请求 SOT-23 (DBV)的热性能信息。

    • LMH6654MF/NOPB

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    太棒了,谢谢你们的分享!  我将会正确处理此问题;一旦我有了预期的时间表、我将向您更新。  这些请求的一般基本时间表为两周。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    热建模请求已提交、我将相应地更新您。

    如果您对 LMH6654还有其他问题、可以在此期间提出。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    对于 LMH6654MF/NOPB、热特性如下:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 169.9 °C/W
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 74.7 °C/W
    Result - Theta JB (标准数据表值) 38.5 °C/W
    结果- psi JT (标准数据表值) 10.7 °C/W
    结果- psi JB (标准数据表值) 38.2 °C/W
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用

    这些值仅适用于采用 SOT-23 (DBV)封装的上述 OPN (LMH6654MF/NOPB)。

    最棒的

    阿尔茨