This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:非对称电源轨和功耗稍低的电源轨

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA2863A, ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200285/opa2810-asymmetric-power-supplied-rail-and-little-lower-power-supplied-rail

器件型号:OPA2810
主题中讨论的其他器件: ADS7961

我的系统图如下图所示:

我发现 OPA2810与"建议运行条件"的关系、最小值为4.75v。

我的 LOD (TPS7A2045)仅提供4.5V 电压。

我尝试使用 OPA2810仿真 G=+3同相放大器(10MHz 方波、200mVpp):

Vs = 4.5V

Vs = 5V

4.5伏和5伏看起来是相同的。

我的第一个问题是:

对于"建议运行条件"下的较小者提供的 OPA2810是否存在其他潜在问题?

我的第二个问题、如下图所示:

我可以为 OPA2810的 V-添加-2.5V 电压、以达到超过推荐的4.75V (4.5V -(-2.5V)= 7V)。

非对称电源轨是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型将不会正确模拟每个误差条件。

    当电源电压低于建议的最小值时、不再保证正常运行。

    OPA2810不知道您的 GND 在哪里(它没有 GND 引脚);7.25V 的电源非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议使用低于建议的最低电源电压的 OPA2810。 器件可能会在整个过程角或温度变化范围内出现性能下降、这在仿真模型中未捕捉、在室温下可能不明显。

    由于该放大器在第2级和第3级用作有源 LPF 和积分 器、另一个很好的替代方案是 OPA2863A。 这在低至2.7V 的电源电压下工作(因此4.5V 完全没问题)、可在该类放大器中提供超高精度性能、具有最大95uV 偏移和1.2uV/C 漂移、这将在有源 LPF 设计中受益。 由于该放大器用于连续级、 因此 OPA2863A 中的偏置电流增加 (OPA2810中的偏置电流与 PA 范围的偏置电流间的关系)的结果将会更小、因此应该正常工作。

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    不要忘记 ADS7961的最大负输入电压范围:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197893/opa992-suggestion-about-provide-bias-for-tia

    Kai