This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:可以调节输入偏移电压的放大器

Guru**** 2882740 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227055/op07-amplifier-which-could-adjust-input-offset-voltage

器件型号:OP07
主题中讨论的其他器件:OPA27

大家好、

我的客户过去使用 OP07CDR、需要-20°C 到60°C 的更宽温度范围 我们是否有建议与 OP07CDR 引脚相同的器件并保留输入失调电压调节功能?

Br

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA27‍GU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强烈推荐 Clemens!

    Sirui、

    OPA27与采用 SOIC 封装的 OPA07引脚引脚相同、可在-40°C 至85°C 的温度范围内运行。

    谢谢。

    察赫