This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551差分输出所需的阻抗细节

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226617/ths4551-impedance-details-needed-for-differential-output-of-ths4551

器件型号:THS4551

大家好  
我使用 THS4551将单端输出转换为差分输出,差分输出信号的阻抗细节应该是什么。 它是否需要长度匹配。 需要对此提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    感谢您的提问。 根据信号的频率和布线长度、阻抗匹配很重要。 例如、对于1MHz 信号、走线长度为52.5m 及以上时需要阻抗匹配线。 将此信号与1GHz 信号进行比较、后者 需要匹配52.5mm 及以上的迹线。 信号频率越高、需要特别考虑的距离就越短。 基准

    如需更详细地分析理论背景、请参阅应用手册 输入阻抗与全差分放大器匹配 和 输出阻抗与全差分运算放大器匹配

    通常、我们建议采取基本措施、至少确保高速应用的阻抗匹配、以帮助确保第57页 THS4551数据表第 12节中概述的信号完整性。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  
    我们的信号小于50kHz,因此我们需要在该运算放大器的差分侧进行长度匹配。 每条差动线路需要50E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sooraj,

    对于低于50kHz 的信号、无需采取极端措施来匹配路径阻抗。 但一般来说、全差分放大器的好做法是使放大器的两个输出尽可能接近相同的阻抗。 请注意、在 下面的图8-1中、即使在执行单端至差分转换时、放大器的两侧也具有相同的 RG、RF 和 Rout 值。

    我们 在 TI.com 上为 THS4551的每个封装都提供了一个评估模块作为参考、以帮助评估器件。 每个板都带有用户指南、其中包含布局建议和示例、说明如何使用该器件进行最佳设计。 此处链接的 是 VQFN (RGT)封装的示例。  

    50Ω Ω 端接对于器件的独立功能不是必需的、但可能很重要、具体取决于应用(例如、如果您在使用器件时的实验室设备的 端接电阻为50Ω Ω、如图8-1所示)。 如果您有任何有关应用或原理图设计的其他信息、我可以根据需要提供其他建议。  

    谢谢!
    Rachel