This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214505/ina231-ina231

器件型号:INA231

您好:

我们用 INA231a 来测试电流,目前几个 INA231a ADC 芯片在使用过程中突然断裂。 主要问题如下:

1. vBus 在 ADC 芯片测试开始时返回正确的值、在后续的 Vbus 测试中出现81.9V (被测器件的实际电压范围不超过 ADC 规定的0-28V)。

2. Vbus 测试中81.9V 的现象可以分为两种情况:   1)一些 ADC 芯片的 Vbus 测试为81.9V 后,Vbus 81.9V 的现象将在后续测试中继续出现。   2)当一些 ADC 芯片的 Vbus 测试显示81.9V、如果测试场景会改变、Vbus 测试就会正常、即测试结果符合预期、但到目前为止只发生了一次。

3、如果 Vbus 测试连续发生81.9V、Vshunt 测试返回结果也不正确、目前无法基于上述现象找到问题。 我想与您咨询一下,看看您能否对上述问题提出相应的解决方案或建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、INA231A 处于什么情况? 什么是 Vs、Vcm 和 Vsense? 您能否提供有关正在完成的测试顺序的更多详细信息?

    之后是否会进行特定测试? 您是否能够通过一些测试、然后一项特定测试会损坏器件?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA231用于测试 Vbus 和 Vsense、Rsense 选为5m Ω、10m Ω 和100m Ω。原理图如下所示。vs=3.3V、MUC 通过 IIC 在 ADC 寄存器中获取 Vbus&Vsense 数据。我们尝试在电源开始时测量 Vs 的瞬时电压。 示波器读数的最大电压约为3.9V、符合数据表中规定的2.7V 至5.5V 的范围。我们还尝试通过 R131的左侧、电压源和 ina231公共接地来输入4V 电压遗憾的是、 MCU 通过 ADC 读取总线电压仍然为81.9V。如前所述、ina231在使用期间突然中断。 我尝试了几种方法、但无法找到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA 的 IN-引脚在做什么? 在 IN+引脚上施加4V 电压时、是否连接了分流器?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA 的 IN-引脚在做什么?   ---------------- 至连接器 GND

    在 IN+引脚上施加4V 电压时、是否连接了分流器? ---------------- 否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在测试期间、当您将 IN+和 IN-都连接到 Vbus 时会发生什么情况? 我询问、因为 INA231期望这些输入与低于82mV 的输入之间的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 ;INA231期望这些输入与输入之间的压降小于82mV,在测试期间、我也不会将 IN+和 IN-同时连接到 Vbus 在我们测试 Vbus 返回81.9V 的现象时、 我们尝试在 IN-连接到 GND 进行调试时从 IN+输入4V。这样、INA 通常应该返回 Vbus 的值4V、但遗憾的是、它仍然返回81.9V 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将采用一个全新的 INA231、直接连接 IN+、IN-和总线 VS、然后重试。 如果问题仍然存在、则 I2C 通信可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 提到了要进行的伟大测试。 如果您在此处看到故障、则是 I2C 通信。

    Unknown 说:
    1. VBUS 在 ADC 芯片测试开始时返回正确的值、在后续 Vbus 测试中出现81.9V (被测器件的实际电压范围不超过 ADC 指定的0-28V)。[/报价]

    我以前可能误解了您的测试程序。 最初、您要 在电流流经 分流器的情况下测试 INA231、一切看起来都很好、然后您可以改变一些东西。 该后续 Vbus 测试是另一个测试? 从初始工作测试开始、有哪些变化?

    执行上述测试时、电源(如果是高侧、则为负载) GND 是否与 INA231 GND 相同?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也用新的 INA231代替、之后 Vbus 和 Vshunt 测试会返回正确的值。但是、我想知道发生这种现象的原因、例如、这是不正确的使用还是静电击穿? 或者 INA231是否在内部损坏?  将来我会使用很多 INA231来检测不同器件的 Vbus 和 Vshunt。目前、INA231在使用期间有很高的突然损坏可能性。 我不知道为什么 Vbus 和 Vshunt 突然异常、会给我们的产品带来严重的质量缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    INA231损坏的主要原因是输入信号违反了绝对最大额定值:输入引脚同时或单独地不得低于-0.3V 或高于+30V。 当输入线路过长且线路电感导致电感反冲时、很容易发生这种情况。 当然、故意或无意地在错误位置添加任何其他电感可能会导致破坏电感反冲。 有时人们会在 INA231的信号接地和分流接地或电源接地之间安装扼流圈、以隔离接地、从而使电路能够更好地抗 EMI 干扰。 千万不要来这里! INA231的信号接地与分流器接地或电源接地之间必须始终保持非常短和非常低的阻抗连接。

    能否详细介绍您的应用? INA231的输入是否涉及任何电缆? 您能展示一个原理图吗?

    更多信息->更多帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Kai 所说的,没有详细说明你在做什么,我们只能根据我们过去看到的共同问题进行推测。  

    此外、如果您在更改测试程序或电路方面不灵活、那么通过更详细地了解整个范围和电路、我们可以帮助您保护 INA231免受此影响。 例如、共模钳位(如果这实际上是个问题)。 这些保护方法会增加一些误差、但可能有助于创建更稳健的解决方案。  

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我最近很忙,所以没有更新。 至于原理图和 PCB、由于公司的机密性规定、我很抱歉无法提供。 今天、我们尝试了一种新方法来测试 INA231。 我们通过向 INA231的每个引脚施加3.3V 的电压测试了每个引脚的漏电流。 测试结果如图所示。 蓝色的"好"线代表一个好芯片、红线代表的是测试中的81.9V 芯片、从图中可以看出 VS、A1和 SCL 这三个引脚应该有问题、但我不知道是什么原因造成了这个现象。 请查看这些报告并帮助分析导致 ina231损坏的原因。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在我发送电子邮件给您私人消息的同时查看这一点。

    此致、

    CAS