This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:关于引脚之间的电势差

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: INA201, INA281, INA310B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226379/ina201-regarding-to-the-potential-difference-between-pins

器件型号:INA201
主题中讨论的其他器件: INA281INA310B

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。 这是一个基本的问题、但例如、在图26中、引脚6和引脚7之间存在75V (负载电源80V - 5V 电源)的最大电势差、但这可以吗? 客户担心这一点、因为 VSSOP 封装的引脚间距很小。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,

    INA201的最大 VCM 为80V、因此客户应确保 IN+引脚的电压不会上升到80V 以上、否则器件可能会遇到 EOS。

    我们通常不会因为间隙不足而出现问题、但我们很可能不会 遵守 客户可能使用的行业标准。 客户可以使用 PCB 涂层或使用较大的器件封装来降低风险和/或符合其标准。

    客户可能考虑使用不同的芯片- INA310是较高 VCM 额定值的 INA201的直接替代品、因此如果客户计划在80V 下运行、发生 EOS 的风险要低得多。 如果客户不使用比较器、则 INA281引脚排列在器件另一侧的低压引脚上具有高压引脚。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    感谢您的解释。 我也会介绍 INA310B。

    此致、

    Masa.