This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, LMH32401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225782/lmh32401-lmh32401

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件:LMH6552、、、 TINA-TI

我需要将 LMH32401差分输出连接到配置为具有两个增益的差分放大器的 LMH6552。  

输入电阻为100 Ω、反馈电阻为200 Ω。

怎么做?

请参阅原理图:

谢谢。

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    感谢您的提问。 LMH32401是一款具有全差分输出的集成式 TIA、可使您在无需额外 FDA 的情况下驱动 ADC。

    要与 LMH6552的其他 FDA 配合使用、您可以将 LMH32401的负输出连接到 LMH6552的负输入、将其与正端子连接、从而将输出直接连接到 LMH6552的输入。

    此外、我们还有 TINA-TI 模型和参考电路、通过模拟电路响应来帮助您完成设计过程。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachei:

    谢谢。

    无需在 LMH32401的正负输出之间放置一个并联电阻、即可增大该电阻的总并联电阻

    和 FDA 的输入阻抗(将100欧姆电阻器连接到正负输入)?

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    感谢您进一步澄清您的问题。 对互阻抗放大器输出的设置取决于系统内期望的整体增益和信号响应以及系统输入(例如、所用光电二极管的输入电容)。

    但一般来说、输出之间不需要额外的电阻器、以独立保证器件的性能。  

    随附的是 TINA-TI 的一个示例电路、您可以对该电路进行调整以帮助模拟您的系统行为。
    e2e.ti.com/.../LMH32401-and-LMH6552.TSC

    您还可以查看下图、闭环输出阻抗与频率间的关系。 这张图展示了器件启用和禁用期间放大器输出端在频率范围内的阻抗、有助于做出任何其他确定。

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    谢谢。

    候选时间。

    此致、

    乔拉