This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:如何使用 LMH6553SD/NOPB

Guru**** 2513925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223959/lmh6553-how-to-use-the-lmh6553sd-nopb

器件型号:LMH6553

可能与之相关的人员

对于突然接触、我们深表歉意。 我是来自奥林巴斯 DEM 技术2的铃木大辅。
请告诉我 LMH6553 (差动放大器)的相关信息。

・关于输出信号、是否禁止使用 PCH 开路和 Nch 50Ω 端接?
我们要在公司内使用这种差动放大器、但除此之外、我们还要考虑仅在一个通道上停止信号。
最初、我认为应该使用单个放大器、但如果您告诉我、这将很有帮助。

(示例)
如果 PCH 侧打开、N 沟道侧是否应该打开?
如果 PCH 侧为50Ω Ω、N 沟道侧是否也应为50Ω Ω?
PCH 侧是否打开且仅 N 沟道侧50Ω 不可用?
这样的图像。

非常感谢。

===================================================================
オリンパス株式会社 μ A
SES__Digital_Eng_and_Mfg__Electronic_Simulation_GLB__U1 鈴木 μ A 大輔 μ A
DEM 技術 μ A 2.
daisuke.suzuki13@olympus.com
〒μ A 192-8507. 東京都八王子市石川町 μ A 2951.
世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現 μ A
===================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像 LMH6553这样的 FDA 倾向于使用平衡负载来获得出色的二次谐波抑制。 您可以在物理上仅使用一个输出进行操作、因为反馈 R 将提供一些负载、但该模式下没有规格。  

    您可能应该改用双通道运算放大器-可能每个通道上单独具有禁用功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    对不起,我似乎犯了一个错误。 。 。
    如有必要、您能告诉我如何解决这个问题吗?

    请告诉我另外一点。
    在 MΩ 的电路中、如果-侧打开并且+侧连接到1k Ω(假定为开路、未安装 R242、已安装 R249)、保持平衡状态是否正确? 我知道没有问题、因为+侧的信号本身没有停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、铃木:

     感谢您分享原理图。 几个问题:

    1. 是否在寻找差动输入到单端信号转换?
    2. 它是否会在输入端进行交流耦合?  
    3. 您的带宽和输入信号特征(信号形状、电压输入范围等)是多少  
    4. 您能分享应用或终端设备的细节吗?

      在您展示的情况下、我同意 Michael 的观点、即 FDA (全差分放大器)将不平衡。 如果 FDA 在正负上驱动相同的匹配负载、则 LMH6553或大多数 FDA 将用作单端输出;但是、正如 Michael 所述的二次谐波、THD 会下降。 如果您的信号是交流耦合的、则可在输出端使用变压器;但这将取决于第四个问题的答案、即我们可能建议使用另一款最适合您的应用的放大器。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    1.我想问一下在将差分器用作单一器件时如何使用该器件、目的是知道这种使用是否会使其不可用。 我不想将差分输入更改为单端输入。 如果有 LMH6553的单端器件版本、我将考虑它。
    假设采用输入交流耦合。
    它是一个在3.100MHz 下大约1V 的时钟(方波)。
    4.它将是下一代内窥镜。 它通过一根大约4米的长电缆进行输入。
    我想考虑在该配置下实际检查波形并评估二次谐波的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、铃木:

     1.如果阻抗匹配、可以将其用作单端输出、但会影响谐波。 由于输入交流耦合、您可以在输出端使用变压器以实现单端使用、同时保持 FDA 失真。  

     3、这是否适用于两个输入、它们是否彼此异相? 这对于上述转换以及了解是否需要其他类型的放大器非常重要。

     4.感谢您的终端应用。 全差动放大器驱动什么? 放大器后的负载或下一级是什么?

    此致、

    SIMA