This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851驱动运算放大器应用手册

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, OPA1662, INA851, OPA1622, INA828, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226697/ina851-ina851-driving-op-amp-application-note

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件:OPA1662OPA1622、PGA855、 INA828、INA849

大家好、我想知道是否有关于使用 INA851差分输出驱动运算放大器输入的应用手册。 我计划使用 OPA1662来放大 INA51输出。 数据表仅列出了从 INA851输出驱动差分输入 ADC 的应用。 感谢您提供任何信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve。

    INA851输出级功能与其他全差分放大器类似、不同之处在于该器件内部集成了 FDA 级的输入和反馈电阻器。  如前所述、该器件是全差分器件、 允许 OUT-和 OUT+电压摆动、以 VOCM 输出共模电压为中心。  VOCM 引脚控制输出共模电压。  例如、如果 VOCM 被设定为+2.5V、VOUT-和 VOUT+生成一个 以+2.5V 为中心的全差分信号:

    此器件当然可用于驱动差动输入仪表放大器输入、如 PGA855、其他全差动放大器和/或全差动系统的双通道放大器、如 OPA1662。  OPA1662在反相配置中的输入阻抗是输入电阻器的一个函数、因此、一般来说、只要输入阻抗在~2kΩ Ω 范围内、INA851就能够驱动它。  我 没有关于驱动 OPA1622的 INA851的具体应用说明、但我们可以提供电路建议。  如果您提供输入电压幅度、输入共模、所需增益、感兴趣的带宽/频率范围、输出电压范围和输出共模要求以及任何其他应用特定要求、我们可以给出建议。

    谢谢。此致、

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您对我的帖子的提示回复。 我有以下运算放大器电路参数:

    运算放大器:1/2的 OPA1662

    输入电压振幅:1Vrms

    输入共模:无具体要求

    增益:4倍

    带宽:100Hz 至16kHz

    输出电压范围4Vrms

    输出共模:无具体要求

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果您使用1/2的 OPA1662、这是否意味着您仅使用单个运算放大器? 这是差动输出解决方案还是单端输出解决方案?  INA849和/或 INA828可以满足带宽要求、以4的增益提供单端输出。  输入和输出共模电压需要处于器件的线性范围内。  请阐明您正在放大的传感器或信号。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    是、仅使用1662中的单个运算放大器。

    OPA1662运算放大器的单端输出

    我之所以使用 INA851放大器、是因为未来需要差分输出(这是未来的要求)。 更直接的要求是驱动 OPA1662。

    输入和输出共模电压在 OPA1662的范围内。 1Vrms 输入和4Vrms 输出。 OPA1662将具有+15Vdc 直流电源、并偏置到一半电源(+7.5Vdc)。

    我正使用 INA851放大驻极体麦克风(250uV 额定输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在许多驻极体胶囊前置放大器参考设计中、互阻抗放大器配置中使用运算放大器来将输出电流放大为电压。  以下是在跨阻放大器配置中使用前置放大器的驻极体麦克风的几种设计:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa291/sboa291.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu765/tidu765.pdf

    然而、如果指定和额定该特定传感器可在 INA851输入端提供~250uVRMS 信号、则  INA851将在差分输出配置中使用该器件时提供更佳的噪声性能。 一种可能是 在 G=4000x 上设置 INA851、然后 在增益为4x 的差分放大器配置上设置 OPA1662放大器。  差分放大器配置中的 OPA1662将 INA851的差分输出信号转换为单端信号、从而提供卓越的噪声性能。  请将 INA851散热焊盘连接至最低负电源电压 V (-)。  如果使用单极电源、V (-)=散热焊盘= GND。

    或者、如果您希望将 INA851配置为单端输出配置、OPA1662可连接到其中一个 INA851放大器输出。  例如、在增益配置中、将 OUT+到1连接到 OPA1662的输入、同时将 VOCM 引脚设置为+7.5V 的输出电压摆幅中间范围、使 OUT (-)引脚悬空。 这种方法需要注意、由于此配置仅使用 INA851动态范围的一半、因此电路将具有额外的噪声、此配置还将表现出 INA851输出共模电压(VOCM)控制放大器产生的额外失调电压和噪声误差。  

    谢谢。此致、

    路易斯