This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:使用问题

Guru**** 2913280 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226500/tlv9101-usage-issues

器件型号:TLV9101
Thread 中讨论的其他器件: OPA990

 尊敬的:

客户使用 TLV9101芯片、系统电源为12V 至30V。 当电源为12V 时、芯片无法启动。 这是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30V 会损坏芯片。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anna、

    30V 电压过高。 这可能会对器件造成永久损坏。 之后、它不应该在12V 电压下工作  

    他们如何知道它不是从12伏开始、症状是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TI.com 上的产品页面显示了 OPA990是一种更高的电压替代产品。 请让客户尝试使用额定电压为30V 的运算、如 OPA990。  

    祝你一切顺利。
    Carolina