This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:VGS (OFF)、IDSS 分布或标准偏差

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225248/jfe2140-vgs-off-idss-distribution-or-standard-deviation

器件型号:JFE2140

您好!

我有一个应用、在这个应用中、我将在一个阵列中拥有数百个这样的器件、充当低增益的第一级放大器。 对于这个特定项目、增益在不同通道间具有低不匹配度(即1dB)非常重要。 在很多不同芯片之间、Vgs (off)和 IDSS 是否存在分布曲线或直方图? 标准差也会很有用。

此致、

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    我们指定了 IDSS 的最小值和最大值、其中 VGS = 0V。在此规格下、是 IDSS1/IDSS2与典型最小值和最大值的比率 这是您要查找的信息吗? 我们没有制作直方图、但提供了规格。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 我正在寻找 IDSS 和 VGS 截止或夹断的最小值和最大值之间的典型分布(即均匀、正常)。 您观察到的最小值和最大值是3 Σ 值吗? 6 Σ? 我想了解这些参数在很多方面可以获得什么样的零件间变化。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    此规格基于+/- 6Sigma 统计量、以考虑批次间的差异。 我们根据测试数据并就随时间推移的预期变化咨询了我们的设计团队、从而考虑了该规格。 希望这对您有所帮助。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。 如果我们可以通过电子邮件进一步帮助、请随时发送朋友请求和私人消息。 我可以提供直方图、但它可能不代表上述规格所考虑的批次随时间变化。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回复、这对您有所帮助。 我发送了一个朋友的请求、非常感谢一个直方图、这样我就可以找到一些东西。

    -泰勒