This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:当 SENSE 引脚布线较长时、应如何处理?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225381/ina226-what-should-we-do-when-sense-pin-route-is-long

器件型号:INA226

尊敬的专家:

我的客户使用 INA226,和检测引脚布线有点长、如果检测布线很长、我们应该更加注意 INA226吗?  

Br

Andy Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要是耦合到迹线和迹线电阻的噪声、考虑的是一个串联的电阻器、因为迹线的电阻越来越大。 从 Rsense 到 INA 的差分/差分类型路由可减少噪声问题。 第二个问题是不可避免的、根据您的应用、甚至可能不是一个问题。

    您还可以在  INA 附近添加输入滤波器、由于您有一个额外的串联电阻器、这会导致更大的误差、但会进一步降低噪声。 将其放置在电路板上而不填充是一个好主意、以防万一。

    为了真正了解这将 对性能产生多大的影响、我们需要有关应用的更多信息、例如 Rsense、最小/最大电流、迹线长度等

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAS、

    感谢您的答复、客户 将进行测试、如果有其他问题、我将再次与您联系。

    此致、

    Andy Liu