This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:测量0-30mV 模拟信号

Guru**** 2795565 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225572/opa177-measurement-0-30mv-analog-signal

器件型号:OPA177
主题中讨论的其他器件:OPA192

大家好。

我需要将提供0-30mV 输出的传感器的测量值增加100倍并使用 MCU 进行处理。

我在下面构建了电路。 但是、当我将传感器连接到运算放大器的输入端时、传感器输出电压会下降。

如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电极板、

    1. 您的问题可能是由称为"相对于电源轨的输出摆幅"的器件限制造成的。  此参数测量放大器与电源的接近程度。  对于10k 负载、此器件在15V 电源上的额定摆幅为13.5V。  这意味着相对于15V 轨的摆幅为相对于轨1.5V。  因此、在5V 电压轨上、您应该能够达到3.5V。  您的输出为30mV x 100 = 3V、因此从技术角度而言、您应该没问题、但您已经做好了准备。  然而、此器件只适合15V 电源、所以 假定电压轨上的1.5V 电压在5V 时也许不是真的。  此外、如果负载小于10k、摆幅会变得更糟。  您是否有原理图中未显示的负载?  本视频介绍了此概念:  https://www.youtube.com/watch?v=q9jz1cY_1ts 
    2. 您能够测量电源吗?  任何低于5V 的压降都可能会导致输出摆幅出现问题。  您能否将电源调整到更大的值、看看它是否解决了该问题?
    3. 如果您的问题是摆幅到电源轨、您可以考虑使用像 OPA192的器件。  此器件与 OPA177类似、但具有相对于电源轨和共模范围的更好摆幅。
    4. 您是否在实际设计中使用去耦电容器?  本文说明了去耦的重要性: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary 
    5. 您能否提供有关该错误的更多详细信息。  可使用 Vin 与 Vout 间的关系表来判断误差是否仅在输入信号处于特定电平或整个范围内发生时才会发生。

    我希望这些问题能帮助您顺利解决问题。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art. 感谢我提供的宝贵信息。 我将更详细地进行这些测量。

    问题是、如果传感器的输出电压低于1mV、我无法获得像增益那样高的输出。

    我的项目是为敏感度为20 uV/W/m2的测热仪制作一个0-10V 转换器。

    可能我上面给出的电路是错误的。 我是否需要更改拓扑? 您的建议对我非常有价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elecktrobord,

    您能否提供有关您的传感器的数据表?  我主要想知道的是传感器的阻抗。   

    谢谢。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    此处为数据表:

    www.deltaohm.com/.../DeltaOHM_LPSILICON-PYRA04_datasheet_ENG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将进入这里-您能否澄清一下、当您说:"问题是、如果传感器的输出电压低于1mV、我无法获得与增益一样大的输出。"

    该测量是否完全使用了您在上面所示的电路?   意味着电源电压为+/- 5V?  如果这样、您无法获得完整的10V 摆幅。  您能否将您测量的电路和要获得的结果发布到您的器件上?

    此致、
    Mike