This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:高阻值反馈电阻器和通道失配

Guru**** 2659535 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222656/ths4561-large-value-feedback-resistors-and-channel-mismatch

器件型号:THS4561

您好!

我在电能测量应用中使用 THS4561。 我有一个相当高阻抗的电阻器被分为连接到电源(1.6m Ω 和6k)、然后按照所附图片连接电路。

我有这样的3个电路、问题是它们之间存在大约0.5%的不匹配度。 我可以看到、在 THS4561数据表中、电阻值相对较低、而电阻值相当高。 我想知道这种不匹配是否可能是由于使用178k 电阻器、而不是10k 电阻器造成的?

此致、

Jacek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能正在振荡、R58和 R59不应为零欧姆、更像是50欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacek、

    我同意 Michael 的观点、即您应该检查电路的稳定性。  是否有参考设计或您使用的先前版本作为设计指导?  我也不清楚为什么选择的 R58和 R59为零欧姆。  我可以查看您的电路、并建议您进行稳定性分析、但如果您以前没有做过、那么参考之前有关稳定性的放大器主题以及 TI 高精度实验室有关放大器稳定性的视频可能会更容易。   

    请告诉我您是否希望我在此线程上明确共享这些资源。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在振荡。 我们通过将 R58和 R59更改为50欧姆来解决该问题。