This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关将微电压转换或换算电压的设计帮助

Guru**** 2949250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225557/design-help-regarding-translating-or-scaling-voltage-from-micro-voltage-to-voltage

主题中讨论的其他器件:OPA333、 OPA391

您好!

对于必须将 DAC 输出放大至大电压电平的设计、我们需要帮助

我们从 微控制器的12位 DAC 端口获得模拟电压输出。 模拟输出电压范围为0V 至1.8V。 根据12位 DAC、最小 LSB 电压为1.8/4096= 439uV、最大电压为1.8V

现在我们要将 DAC 电压范围从(439uV--1.8V )增大或转换 为(800uV----   3.3V)。

由于 DAC 输出电压以微伏为单位、我们对于是使用通用放大器还是使用任何仪表放大器感到有点困惑

您能否分享任何能够实现上述电压范围提升或转换的适用应用设计?

此致、

Vihang Waze

高级工程师  

Tata Elxsi Limited, Pune, India

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何设计同相放大器、请参阅 同相放大器电路。

    µV 搜索输入失调电压误差不超过150 μ V 的3.3V 轨到轨运算放大器: ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#78=In&2max=0.002:0.15&1261min=1.6:3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang:

    首先、我建议查看 这 份文档。 这是一个相对简单的过程、即使用单个放大器设计您的电路。

    通过执行这些公式、并假设 VREF 为1.8V、我创建了以下电路。


    如您所见、输出与您需要的非常相似、但处理 UV 缩放/移位会受到电阻器容差的很大影响。

    在为此应用选择精密放大器时、我建议选择一个具有超低失调电压的精密放大器、因为您要处理的是 UV、即轨到轨放大器可简化电源。
    Clemens 提供的搜索功能可 满足各种精度要求。

    我推荐 OPA333 或 OPA391。 OPA333更精确、室温下的最大失调电压误差为10uV、但带宽较低、为350kHz。
    OPA391在室温下在45uV 时具有更大的偏移误差、但其1MHz 带宽更好。 都具有小型高效的封装类型。

    您的应用是否有任何特定的精度或带宽要求?

    谢谢。
    卢卡斯