This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:防护环是否有任何设计说明?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225548/opa928-is-there-any-design-instruction-of-guard-ring

器件型号:OPA928

大家好、

我们向客户推广 OPA928、使其适用于电化学传感器应用。 客户需要一些设计指南或齿尖、例如护圈上的尺寸和宽度。 我们是否有要共享的文档?  

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

     OPA928数据表的第8.4节(布局) 提供了有关实施防护结构的指导。 布局示例(下图)是相当保守的、使用了大量保护铜和许多保护过孔。 借助这些类型的布局、我通过非常干净的电路板实现了<1fA 的电流泄漏。 与诸如电路板清洁度和使输入走线远离其他电压和 电流返回路径等因素相比、保护走线的确切宽度不太重要。 20-40mil 宽度是 进行防护迹线的理想起始位置、不过根据其他因素、这可以增大或减小。 例如、布局示例中的小型 SMD 电容器 CF 只能容纳其焊盘之间的6mil 保护迹线。

    谢谢。

    察赫