This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:IN+和 IN-处的电压、无电源电压

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225319/tlv7031-q1-voltage-at-in-and-in--without-supply-voltage

器件型号:TLV7031-Q1

大家好、

我也有同样的问题:

如果 TLV7031-Q1的电源电压(5V)关断、并且 IN+和 IN-输入(例如3V)上长时间仍存在电压、是否允许这么做?

但 TLV7031-Q1不应损坏。

这里是的链接  原始问题:

(+) TLV7031:IN+和 IN-处无电源电压的电压-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是允许的;数据表的第7.4.1节明确说明了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaohua:

    感谢您的联系。 是的、输入具有容错功能、即使没有电源、最高可达6.5V。 比较器不应损坏。