This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:用于控制引导功能

Guru**** 2384330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225320/tlv1805-q1-for-control-pilot-function

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-010071

大家好、支持团队

对于交流充电控制桩试点功能、我们参考 J1772 EVSE 原型和 TI TIDA-010071

我们选择 TLV1850-Q1

参考:J1772 EVSE 原型

参考:TIDA-010071

我们的原理图有什么问题吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    任何事情都不像任何担心的那样突出我。 很高兴参考设计为您提供了帮助。  只需确保输入不会超出输入共模范围