This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:最大差分输入电压

Guru**** 2538300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224956/ina238-maximum-differential-input-voltage

器件型号:INA238

大家好、我正在设计一个电路、在该电路中、我将使用 INA238测量 电阻器两端的压降。  

压降范围通常低于150mV、但是有时可以达到18V。 考虑到最大差分输入电压为40V、这对器件来说是可行的吗? 由于 ADC 的范围被限制在 163.84mV、这是否会以任何方式损坏该 ADC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:


    分流电阻值:300R

    最大电流:500uA (但在某些条件下可以达到60mA)。 我不关心此时的测量、但希望防止对 IC 造成任何损坏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar 您好!

    这是可以接受的、并且只要任一输入引脚上的电压电平不超出共模电压范围、就不会损坏器件。 当差分电压大于163.48mV 时、器件结果将达到最大值、并且读数将不准确。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch、谢谢您、这听起来很完美。

    因此、考虑到最大共模电压范围为85V、最大差分范围为40V、我假设如果 V-为0V、V+上的最大值为40V 而不是85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar 您好!

    是的、正确。

    此致、

    Mitch