This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:QFN 封装的替代产品

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LMV339, LM339LV, TLV1702, LM393B, TLV9024, LM2903B, TLV7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225263/lm339-alternative-in-a-qfn-package

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LMV339、 TLV1702、 LM393B、 TLV9024、LM2903B、 TLV7044

嗨!  

是否有任何采用 QFN 封装的与 LM339类似的比较器? 我进行了一次无用的参数搜索(可能是因为我在移动设备上)、因此我对您得出的结果感到好奇

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有采用小型封装(LMV339、LM339LV、TLV9024、TLV7044)的四路5V 比较器。 对于更高的电压、您只能选择采用 SON 或 QFN 封装的双比较器(LM393B、LM2903B、TLV1702)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    能否详细介绍一下系统需求和应用? 正如 Clemen 提到的、采用 QFN 封装的唯一四路比较器是5V 低电压比较器。 您在多大的电源电压下工作?