This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:直流偏移漂移信息

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222155/lmh6401-dc-offset-drift-information

器件型号:LMH6401

我指的是旧文章--> LMH6401:需要直流偏移漂移信息

我是否还可以申请获取直流温漂信息和数据?

我将针对直流耦合应用使用 LMH6401。

谢谢!

此致、

SEK Khong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sek Khong,

    我将在团队内部询问有关直流温漂信息分布的情况。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢你的帮助。

    如果您有相关信息、请与我们分享。

    此致、

    SEK Khong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sek Khong,

     我已经向您发送了朋友的请求;一旦接受、我就可以共享温度范围内的失调电压数据。

    谢谢!
    SIMA