This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:如何了解数据表的 CLR 和 CPG 参数?

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225616/amc3330-q1-how-to-understand-clr-and-cpg-parameters-of-datasheet

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好、先生/女士:

我不确定如何理解 CLR 和 CPG 参数。

我查看封装尺寸、因此引脚 间隙约为7.6mm。

AMC3330Q1规范显示 CLR 和 CPG≥8mm、并且可在1700VDC 下工作。

根据 IEC 60664-1、在1600V 应用中最小爬电距离为11mm 左右的材料组 II。

您能否解释一下 TI 数据表和 IEC 60664-1规则之间的差异?

如何理解这两个参数?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我能不能问您在哪里获得7.6mm 的 AMC3330-Q1间隙?  IEC 60664-1 数值基于 RMS 电压、因此 AMC3330数据表中注明的1700V 直流电压 为~1200V RMS 电平。  我们还了解了数据表中的材料组 I。