This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:功率耗散与输出功率间的关系-环境设置

Guru**** 2501955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224937/tas6424eq1evm-power-dissipation-vs-output-power---environment-setup

器件型号:TAS6424EQ1EVM

您好!

我正在查看 TI 放大器(TAS6424EQ1EVM)的规格、并想澄清一些问题。 您能否提供有关以下方面的更多信息?

1.关于数据表中规定的温度条件 Ta=25°C 和 Tc=75°C、这些温度在测试过程中是否持续保持以便进行精确测量?

2.说所有功耗最终转化为热量是否正确?

感谢您的帮助。

此致、
杰弗里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery

    Unknown 说:
    在测试过程中这些温度是否会持续保持以便进行准确测量?

    是的、温度将由热流保持、保证测试期间没有变化。

    是否正确地说所有功耗最终转化为热量?

    是的、这没问题。