This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于20Vpp 信号的高速放大器

Guru**** 2877960 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, OPA211, THS3491, THS4031, OPA828, LM4562, OPA1622, OPA210, OPA1602, THS6012, TPA6120A2, THS3121, THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224718/high-speed-amp-for-20vpp-signal

主题中讨论的其他器件:THS3491THS4031、THS3091、 OPA828、OPA211、 LM4562OPA1622OPA210OPA1602THS6012TPA6120A2THS3121THS3120

 对于±15V 电源、哪些高速放大器可以满足以下标准?  

Ein @ 1kHz≤3nV/rtHz  

-3dB BW 为≥50MHz (理想情况下为≥80MHz)、增益为–1

20 Vpp

...与一个600Ω Ω 至1KΩ Ω RF 和没有额外的负载,在音频频带中合理的失真。 接下来只会碰到一个电压跟随器、因此唯一的电流是它自己的 NFB。跟随器具有非常低的输入电容、 我可以在两者之间放置一个小的 Riso。

我很难在数据表中将其外推、因为"大信号"通常意味着2Vpp 或4Vpp、而在20Vpp 下指定的数量很少。

THS3091看起来是不错的备选器件(正确吗?) 但必须有其他的。 THS3491具有非常高的 IQ。 我看到某些 Iq 低于5mA、这会很好。 您只需尝试理解这里的选项。 我当时正在查看 THS4031、但我看到 其带宽随着大信号而急剧缩小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS3491用于升级 AWG 输出的 THS3091。 它具有迄今为止最高的压摆率。  

    用于音频? 我在这里为 AudioXpress 制作了一个复合电路、  

    e2e.ti.com/.../7367.Very-Low-Distortion-Composite-with-OPA1612-and-THS6012-AX_2300_16-Dec-24_5F00_2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、感谢您的关注。 我最近在另一个线程中找到了您的复合文档、并开始阅读;我将继续。 您知道 Groner/Polak 复合材料、对吗?

    压摆率不是关键因素。 这是一个相当不寻常的应用、请参阅下面的、其中有 THS4031的错误选择。  带宽(#1!) 以及噪声和失真是相关标准。 伺服并不重要、但是如果反馈逆变器具有很大的 Vos、那么反向侧的伺服驱动器应该就在那里;典型的专业音频线路驱动器在其输出端可以有 µV μ V 的失调电压...只是不是 mV、除非你生活在过去 ;)

     最初的设计目标之一是使1622的两侧完全空载。 理想情况下、我应在反馈环路中的逆变器之前有一个缓冲器、但我每次尝试都增加了群延迟、因此峰值~8MHz。 除了以差分方式驱动600Ω Ω 之外、1622肯定还可以处理1K 负载、因此我省去了缓冲器、将反馈逆变器直接重新连接到1622上、并在寻找合适的器件。

    FWiW I 可以将 OPA211或 OPA828放在那里、没有 CF、并且峰值很小。 LM4562表现得 更好一些、但也有它的缺点。 这并不是我关心大约8MHz 的 LPF 的幅度曲线、 但是、通过提供返回到反相1622的非反相输入的快速信号、我可以最小化低至20kHz 和200kHz 的输出对之间的相位差...这本质上是原始目标的绝大部分。

    我确实意识到、只需 通过使用两个速度相同的缓冲器、我就可以匹配给定反相输出的相位。 我还知道、我可以通过在反相位置使用快速放大器而在同相位置使用半快速放大器来匹配相位(即 OPA210和 OPA1622、或分别使用 OPA1602和 OPA210)。

    THS3091看起来不错、但与大多数高速放大器一样、此应用的 Iq 和电流输出和 Vos 都很高。 我明白为什么推荐 THS3491、但它在几个层面上是过度使用。 此外、什么是 AWG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jonah、这是一个非常复杂的电路。 我认为所有这些多放大器复合放大器就是在环路中增加相移、这通常会导致不稳定、但您的曲线看起来很大。  

    AWG -任意波形发生器(实验室信号源)。 该输出插孔背后必须有一些东西、多年来它是 THS3091、现在是 THS3491。  

    几乎所有 AWG 输出都是电流反馈设计(这实际上是 CFA 最初来自 Hewlett Packard、CLC102的 Dave Nelson)。 但它们的直流精度较差、因此采用了复合设计  

    获得这种性能的另一个方面是在 xDSL 线路驱动器领域、在这个领域、THS6012被用作 ADSL 线路驱动器-再次说明一下、这些仍是 CFA -它们始终具有差动功能、而6012是这方面的双通道、 但我认为 THS3xxx 系列中可能有单通道版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欣赏背景和历史!

    最近有一款耳机放大器在音频科学评论上为其-120dB SINAD 制作了波浪形、该放大器在每个立体声环路中使用嵌套和并联的 TPA6120A2。 我忘记了"包装器"、可能是1611年、但不要引用我的话。 我猜 John Yang 大概在这里的某个地方、信用额度会更高。

    当我把它与音频放大器连接成反相回路时、将它绘制成并联2211是有意义的、两者都在1K5处具有 Rf/Rg— 足够高、希望看起来更像2K THD+N 曲线、而非600欧姆 THD+N 曲线、但又要足够低、以避免放大器的输入电容导致大部分峰值。 CFA 或 VFA、此处无法选择 CF 形式的补偿、因此您本能地选择 xDSL 驱动器是有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YEA、John Yang 听起来很熟悉、这是我在2021年1月向 TI 开发小组发送的一封电子邮件。  

    所以我在那里四处寻找信息,并偶然发现了这个-相当新的和相关的。 我想这个家伙约翰杨实际上已经完成了组合,将在一两个星期内出现在 AudioXpress ,它被称为顶部 A90耳机前置放大器,并显示了预期<-140dBc 的高清。 THS6012噪声模型已关断、我将在下一篇文章中进行修复。

     

    https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a90-headphone-amplifier-review.13592/page-5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他以 L30 II: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-l30-ii-review-headphone-amp.36027/的形式更新了它

    …以其成本而闻名。 我们已经达到了一个点,可以有出色的性能可以有小的 ducats。 但在前端投入平衡线路输入、忘记破纪录!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相当有趣的是、TPA6120与 THS6012 (一款非常旧的 ADSL 线路驱动器)只是同一芯片。 他们在这样一个匆忙得到释放,他们甚至没有打扰到一个 sim 模型。 这就是为什么我在工作中被迫使用 THS6012模型的原因、它的噪声模型很可怜、但我在稍后的文章中在外部修正了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我想知道是否有一个单一的版本。 6120对于立体声而言非常方便、但是我看不出这样的理由:在逐通道基础上、跨许多通道以及音频控制台中的许多模块为标准化 SE-DIFF 驱动器添加大于20mA 的电流。

    在20Vpp 下、或者在比50Ω Ω 更轻的负载下、是否有任何3120/3121特性数据? 屏幕截图来自下面的该数据表。

    超出了 TI 领域、我看到 AD810应用范围:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonah,

    我会提出问题、但尚未在终端找到描述上述器件(THS3120和 THS3121)的任何数据。

    如果您有任何其他问题需要我查看,请继续询问。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alec、原来的问题仍然存在、它实质上是"什么放大器具有≤3nV/rtHz 的输入电压、可在±15V 电源上以–1的增益输出20Vpp @≥50MHz?" 此外、如果有人对此进行详细研究:"使用什么射频以及最小负载?"

    TPA6120A2和 THS3491似乎在列表中、但除此之外、我只是根据经验进行猜测。 3001? 3121 µ 是3091吗? 我真的很感激能有一个简短的名单,不会被我忽视了一些关键的数据点(就像我对4031一样)。

    谢谢!