This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:自举电路查询

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225208/ina819-bootstrapping-circuit-inquiry

器件型号:INA819

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

"我有一个自举电路。 当我计算自举电路的阻抗时,我将使用公式(R1*R2)/R3获得100G Ω 的阻抗值。 当我在 pspice 中仿真电路时、我得到的最大阻抗为5.8 m Ω。 为什么?
(已断开连接、不提供其他信息)
在该电路中、假设 R1 = 1G;R2 = 1M 且 RF = 10K;
给定值的总阻抗为100Gohms。   
我正在使用 pspice 仿真器进行仿真。   
使 RF 在1K 至20K 之间变化;总阻抗值应发生变化。 但在仿真中、我没有发现任何变化。 当我在1mV 的输入电压下测量电路的输入阻抗时、我将使用线迹方程 imp (V (U、IN+、I (U、IN+)获得5.5 G Ω 的输入阻抗。 当使用布线方程阻抗(V (U、IN+)、I (U、OUT))时、阻抗为50GOMS 。 但我需要100G Ω 的输入阻抗。 如何在 pSPICE 中测量电路的输入阻抗。 以及如何使用此自举电路将输入阻抗设为100G Ω。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店