This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224990/lmh7324-lmh7324

器件型号:LMH7324

在"说明"的第二段(第1页)、"简介"的第一段(第9页)以及图19、通过设置 Vcco = 2.5V 来使用具有 LVDS 输出的 LMH7324。

但是、"运行额定值"第一行(第2页)强调了 Vccx (其中 x 代表输入、I 和输出、o)不能降到5V 以下、以避免器件击穿(注1)。

我想知道 Vcco 是否可以设置为2.5V、以便在不影响器件的情况下提供 LVDS 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您的联系。 我可以看到它可能会有点令人困惑。 运行额定值表指出 VCCx - VEE 不能降至5V 以下、因为正电源电压和负电源电压之间的差值不能低于5V。 因此、您可以将 VCCO 设置为2.5V、只要 VEE 设置为一些负电位、从而产生5V - 12V 之间的差值。 在图19中、VCCO 为2.5V、但 VEE 为-5V、这使其成为有效条件。 请记住、输出电平以 VCCO 为基准。