This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器建议

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9041, TLV8541, ADS1114, TLV9001-Q1, ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224095/opamp-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9041TLV8541ADS1114TLV9001-Q1、ADS1113的优点

您好!

我的客户正在寻找一款能够在以下条件下应用同相设计的运算放大器。

 -输入:Vi = 0V 到100V/200Hz 正波

 -输出: VO = 0V 至2V

 - BW: f_p = 1KHz

 -电源:VCC = 2.5V

您能否向大家推荐 TI 产品中最合适的 OPAMP?

如果您有参考设计、也请提供。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    客户是否有任何其他要求?

    • 噪声要求?  
    • 静态电流/功耗?  
    • 它驱动什么类型的负载(电容和/或电阻)?
      • 负载的值是多少?
    • 器件是否需要通过汽车认证?  
    • 他们希望器件采用哪种特定封装?  
    • 他们是否需要具有关断引脚?   
    • 有多少个通道? (1、2或4)

    因为现在、我们有很多运算放大器满足这些要求。 根据具体要求、一些顶级竞争对手是 TLV9001、TLV9041和 TLV8541、不过还有很多。  

    此致、

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    以下是客户回复。

    • 噪声要求?  

    我们没有这方面的规格。 但 ADC 中的电压检测需要低于30mV (= ADS1114)。
    我们认为该噪声规格。 ( TLV8541在1kHz (典型值)(nV√Hz) 264时的 Vn 就足够了。

      • 静态电流/功耗? 不管怎样。
      • 它驱动什么类型的负载(电容和/或电阻)?
        • 负载的值是多少?

      负载器件是 ADS114。

      • 器件是否需要通过汽车认证?  我们更喜欢汽车 部件。  
      • 他们希望器件采用哪种特定封装?  我们首选 TLV8541足够大的小尺寸封装。
      • 他们是否需要具有关断引脚?  
      • 有多少个通道? (1、2或4) 1通道

      请告诉我们是否有更好的产品来满足客户的要求。

      请包含应用的参考设计。

      谢谢你。

      JH

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、JH:

      感谢您提供的信息! 这将有助于缩小我们拥有的选项范围。  

      在开始运算放大器选择之前、我想更正您发送的原理图。 使用单通道运算放大器意味着您必须在单端配置中操作 ADC。 电路将如下所示:  

      我还有其他几个问题:  

      • 他们从何处获得 C_DIFF 和 C-Single 值?  
        • 我搜索了数据表、只找到了输入阻抗值。  
      • 他们希望具有6Vpp 的输出信号、但要让这个信号进入由3.3V 电源供电的 ADC、情况如何? 这将导致削波。  

      如果首选汽车、我会推荐 TLV9001-Q1。  

      以下两项内容可能对设计有所帮助。 第一个是此处的有趣视频: Engineer It -如何选择运算放大器以驱动您的 SAR ADC。 虽然有点俗气、但它确实有助于选择正确的运算放大器。  

      第二部分内容是 缓冲运算放大器到 ADC 电路集 、它给出了一些关于如何将单端运算放大器用于 ADC 的想法。  

      此致、  

      罗伯特·克利夫顿  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Robert:

      以下是客户回复。

      在开始运算放大器选择之前、我想更正您发送的原理图。 使用单通道运算放大器意味着您必须在单端配置中操作 ADC。 电路将如下所示:  

      传感器给出的电压是单个的。 所以差分似乎没有意义。

      • 他们从何处获得 C_DIFF 和 C-Single 值?  
        • 我搜索了数据表、只找到了输入阻抗值。  

      我们对其进行了如下修改。 请注意。 老实说、我不知道这是否正确。

      参考信息为 ADS1113/4/5/数据表。

      R1、R2 = 100

      Fc = 2kHz (对200Hz 施加10次。 也许可以更改它。(2kHz 以下)

      Cdiff = 390nF

      Ccm1/ Ccm1 = 39nF

      • 他们希望具有6Vpp 的输出信号、但要让这个信号进入由3.3V 电源供电的 ADC、情况如何? 这将导致削波。  

      6.0Vp-p 为错误。  我们修改为3.0V   

      谢谢你。

      JH

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、JH:

      感谢您澄清了所有这些内容!

      我们修改如下。 请注意。 我真的不知道这是否正确。[/报价]

      我不是 ADC 专家、但我们可以在完成运算放大器电路后与 ADC 团队交谈!  

      我仍然认为 TLV9001-Q1非常适合此应用。 我继续并对该器件运行稳定性分析、如下所示。 请注意、我分离了电源轨、以便共模为接地。 这使得稳定性仿真更容易设置和运行。  

      结果显示出极大的稳定性! 在89.3kHz 时、相位裕度显示为86.96度、远高于建议的45度最小值。 低频不是问题、因为此应用只需要2kHz。  

      请告诉我、TLV9001-Q1是否适合此应用!  

      此致、  

      罗伯特·克利夫顿

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、JH:

      这里也是我使用的 TINA 仿真文件。

       e2e.ti.com/.../E2E-_2D00_-TLV9001_2D00_Q1-OPAMP-recommendation.TSC

      此致、

      罗伯特·克利夫顿