This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801EVM:LVDS 输出捕捉

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224633/tlv3801evm-lvds-output-capture

器件型号:TLV3801EVM

您好!

我正在寻找一个电路板来捕获该比较器输出的一位数据流、以存储数据供离线处理。  

比较器将用作1位 ADC。  

以1GS/s 的采样率进行采样就足够了。 TWS1400EVM。 即使已经停产、这也是可行的选择吗?

感谢您的支持。

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo

    TSW1400通常使用具有输入数据的输入时钟。 不确定您计划如何捕获该1位数据。 可以将其与现有固件和软件配合使用、但需要时钟、并且数据必须符合与时钟相关的设置和保持时间要求。 在有一种现有模式的情况下、时钟为数据速率的1/2、并且在时钟的每个边沿上捕获数据。 此模式的数据运行速率高达1GSPS。 此例使用12位 ADC 器件。 如果使用此模式、则必须丢弃捕获的数据的高11位。   

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jim。 这很有帮助。  

    Paolo