This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:LMH32404的滤波器和平衡-非平衡变压器问题

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, INA597, LMH32401, LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218297/lmh32404-filter-and-balun-problems-with-lmh32404

器件型号:LMH32404
主题中讨论的其他器件: INA597LMH34400

大家好、我正在从事一个小型可穿戴设备项目、我想将两个 LMH32404用作6通道放大器。 我有3个问题

放大器的滤波器是否可以减少? 因为它是一个非常小的设备,我想创建更多的空间,如果可能:D

可以使用哪些更小的元件而不是"平衡-非平衡变压器"将信号转换为单端信号?

3-这些"平衡-非平衡变压器"需要在放大器的每个输出,还是可以用1个平衡-非平衡变压器技术放大器和下一个电子块?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不够快、但可能是类似于 INA597的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    感谢您的提问。  

    1. 您能否说明一下您指的是"放大器滤波器"的器件部分? 这个放大器没有集成滤波器、但是它有40kΩ Ω 的集成互阻抗增益。  
      1. 如果 您正在寻找更小的尺寸、但又想创建更多空间、我们提供 裸片中的 LMH32404和单通道变体 LMH32401。 此器件无需使用塑料封装、以易于使用的卷带包装形式提供。  
    2. 根据所选的器件、可以使用1:1变压器将差分信号转换为单端信号。  此外、 可以使用一个简单的差分放大器。  
    3. LMH32404具有多路复用输出、因此您可以在放大器之后使用1个平衡-非平衡变压器、并使用引脚 M1-4在输出通道之间进行切换。  

    我还想注意、根据您的应用、您可以考虑 LMH34400。 此器件具有单端输出、无需在输入或输出端使用平衡-非平衡变压器、并采用超小型 SOT-5X3封装(1.6mm×1.2mm)。 LMH34400还有一个断电引脚、因此、如果需要将多个器件连接到信号链下一级的输入端、该引脚允许它们在多路复用配置中使用。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    首先,感谢您的答复。

    对于过滤器问题:

    -由于 LMH32404有6个 VDD 引脚,每个引脚都需要33nF 和100pF 电容器(根据  LMH32404 EVM 用户指南文档),因此 IC 有10个电容器用于其电源引脚。 由于该器件将尽可能小、有没有任何方法可以减少它?

    感谢您发送编修。 我会检查他们是否可以解决我的问题.

    谢谢!

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    感谢您的进一步澄清。 我正在与设计团队合作、以便更好地了解可以使用哪些选项。  

    请允许我花一点时间调查这种情况、并提供有关其他建议的任何最新情况。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    我与团队就潜在的选项进行了交谈。 我在下面概述了一些详细信息、以帮助您确定哪种技术最适合您的应用。 一般而言、我们建议按 EVM 中所述使用电容器、不过、希望此信息可帮助您确定设计。  

    • 较小的电容器通常用于降低高频噪声。 如果这不是高优先级、则可以对其进行评估。  
    • 较大的电容有助于应对大电流浪涌。 请根据此处的需求评估您的电源。
    • 每个输入都具有单独的电容器对、有助于减少电气串扰。 根据您的设计、这可能没有问题那么严重、例如您要对输出进行多路复用并一次仅评估一个输出、那么您可以考虑共享电容器。  

    此外、我之前提到过、您可以考虑购买 LMH32404YR 、这是我们的裸片选件。 裸片器件允许您创建一个带引线键合电容器的 MCM、这将减小设计尺寸并获得更好的性能。  

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    在得到大家的推荐后、我提出了一个设计。 在此设计中、有6个放大器(第一个 LMH32404上有4个、第二个 LMH32404上有2个)。 工作原理可解释为:  

    -始终有一对放大器可以同时工作(例如第1和第2放大器或第3和第4放大器或第5和第6放大器)。

    -奇数或偶数放大器永远不会同时工作(例如,第1和第3放大器永远不会同时工作)。

    考虑到平衡-非平衡变压器的建议、我对永远不会同时工作的放大器输出(1-3-5和2-4-6)进行分组、并将奇数连接到一个平衡-非平衡变压器、将偶数连接到另一个平衡-非平衡变压器、并控制哪个对将与多路复用引脚配合使用。 这种行为合适吗?

    由于我要使用的 MCU 具有有限的 GPIO 引脚、因为由于多路复用操作、我要连接3个引脚、因此我无法连接所有 EN、IDC_EN、VOD 和 VOCM 引脚、 因此、我需要尽可能消除这些引脚。 我将 EN 和 IDC_EN 引脚连接到 GND、因为它们低电平有效、但我不知道如何处理 VOD 和 VOCM 引脚。 对于这2个引脚、您有何建议? 如果我把它们连接到高电平或低电平会发生什么情况? 还是必须将它们连接到控制器?

    我将在第二个放大器上仅使用2个通道。 由于我不打算使用其他通道、能否减少输入电容器? 如果是,如何?

    我将在下面添加我的设计以供您的考试。 感谢您的回答。

    谢谢!

    Ahmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    很高兴听到更多更新和附加信息。  您正在从事何种类型的可穿戴项目? 该应用程序会对  我可以提出的建议的精细度产生一些影响。 同时、下面提供了一些其他信息、可解决您的问题。 如果有任何其他问题、敬请告知。  

    考虑到您的平衡-非平衡变压器建议,我对永远不会同时工作的放大器输出进行分组(1-3-5和2-4-6),并将奇数连接到一个平衡-非平衡变压器,将偶数连接到另一个平衡-非平衡变压器,并控制哪个对将使用多路复用引脚。 这是否合适?

    这应该没有问题。 在读取平衡-非平衡变压器上的输出之前、请注意确保有足够的时间让信号完全从一个信号切换到另一个信号。  LMH32404具有10ns 的通道开关时间、但无法与系统内的其他组件对话。 有关使用该器件的4通道多路复用功能的更多信息、请参阅 此处链接的应用简报。

    我已将 EN 和 IDC_EN 引脚连接到 GND,因为它们为低电平有效,但我不知道如何处理 VOD 和 VOCM 引脚。 对于这2个引脚、您有何建议? 如果我把它们连接到高电平或低电平会发生什么情况? 还是必须将它们绑定到控制器?

    如果不使用 VOCM、建议在 VOCM 引脚上放置一个接地的旁路电容器。 然后、放大器将输出共模自偏置到大约1.1V。  

    VOD 仅在 LMH32404与吸收光电流的光电二极管一同使用时才起作用。 您可以使用 LMH32404数据表第7.3.3节中概述的公式1来确定设置 VOD 的值。 如果您的光电二极管正在提供电流、请设置 VOD = 0V。  

    LMH32404数据表的第7.3.3节"差分输出级"更详细地介绍了这些引脚的功能和用例。  

    我将在第二个放大器上仅使用2个通道。 由于我不打算使用其他通道、能否减少输入电容器? 如果是、如何?

    如果您不使用通道3和4、则无需添加这两对输入电容器。 但我建议保留2组输入电容器(每个所用通道一个)、因为您将同时查看该器件上的两个输出。  

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    感谢您的回答。

    您的建议已解决了我的所有问题。 非常感谢您的帮助和时间。

    谢谢!

    Ahmet