This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:该部件中 ICM 电流的最大范围是什么

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222176/ths4567-what-is-max-range-on-the-icm-current-in-that-part

器件型号:THS4567

我只用一个差分电压放大器处理一些示例 SIM、并需要多少 ICM 电流可供使用 - TINA 模型在其崩溃之前似乎支持1mA 的需求。 很惊讶这个技术规格不在这里(或者至少我找不到它)不确定我是否只想将1mA 电流作为模型使用。 用于设计目的的任何更好的最小数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还没有答案、这是我对这个 sans 数据拥有的东西。 如果需要更改、请告诉我、  

    该器件还可用于在随时间变化的较大 CM 源之上增益较小的差分信号。 在这种情况下、CM 电压范围的最大输入 ICM 电流必须小于最大可用的内部 ICM 消除电流。 数据表中未出现规格、但仿真模型支持高达1mA 的电流。 将最大值保持在安全的+/-800uA 最大值、可使用该值设计具有+/-2V 输入共模范围的10级增益。 然后这将需要一个具有25kΩ Ω 反馈 RF 的2V/.8mA = 2.5kΩ Ω 输入电阻器。 这些较高的 R 将需要一些补偿。 在这里、我已经添加了一个反馈 Cf 来提供一个1MHz 极点、然后添加了一个差动输入 C、该输入 C 会在较高频率下将噪声增益调整为10V/V (参考 xx)。 输入 ICM 伺服环路正在取消800uA 的输入 CM 电流、以将输入引脚保持在1V。

    图 xx. 具有+/-2V CM 抑制的10V/V 差分增益。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我目前正在关注您的工作;我没有看到直接的关注点、但我会与我的团队进行核实。  有几位成员因公出差。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、我对数据表中没有最低隔离 ICM 电流规格不对吗? 一个简单的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alec、我在这个仿真中看到一个相当大的差分偏移、甚至降低了 ICM 需求并将输入 Vicm 重置为2.5V。 有什么想法吗?  

    e2e.ti.com/.../THS4567-example-voltage-gain.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我想这可能是两个 ICM 电流通过大反馈 R 之间的偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将询问是否有 THS4567 ICM 的测量或仿真保证最小值的内部记录。   

    关于仿真中的大差分失调电压、我倾向于同意 ICM 电流失调的原因。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对数据表很有帮助、但我已经发货准备了一篇针对最大800uA 的文章  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    好的、我现在要问我们的一位设计师。

    如果您有任何其他问题、请分享或告知我们。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    刚刚和讨论了我们的设计人员。  我们能够提出 ICM 电流值的指引编号。  对于800uV 情况、您的初始安全裕度有点高;现在、我们可以建议的是大约1mA 的一半、大约500uV。  我知道您的文章已提交;如果需要、您可以使用此临时500uV 值作为附录或备注。  无论数据表修订版、已固定注释还是 e2e 发布、都会存在某种解决方案。

    大家一致认为,这些信息需要得到更好的展示,而且应该得到提供;我还将向大家介绍这方面的进展和成果。

    此致!

    ALEC