This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:TLV3605的负电源

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3605, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222050/tlv3605-negative-supply-for-tlv3605

器件型号:TLV3605
主题中讨论的其他器件: TLV3801

您好!

我将 TLV3605连接 到 其 VEE 引脚的负电压(例如-1.7V)。 我知道 LVDS 输出将以 VEE 引脚作为其接地基准、在本例中、将-1.7V 连接到 VEE 引脚、共模电压将变为-0.5V。

但是、我会将 TLV3605的输出共模偏置回+1.25V、如下所示。

比较器输入将高达200MHz。 我想知道、在这种练习中、

1) 1)长期而言、这会使比较器降级吗?

2) 2)这是否会导致长期可靠性问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOI  

    感谢您的发帖。 明天我会更详细地审查您的计划、但我认为我们的 tlv3801似乎更适合、因为即使输入由双电源供电、您也可以在输出端保持接地基准。 请查看您是否同意。  
    谢谢
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chuck Sins,

    我同意 tlv3801在输入端安装分离式电源、并根据输出 要求保持接地基准、但我还需要可调节迟滞控制、而 tlv3801中不提供该控制。 由于可调迟滞控制的优先级更高、因此没有办法让我使用具有直流偏置实践的 tlv3605来满足我的要求。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解并感谢后续操作。 我只是担心这不起作用。 我已经 在交流耦合后完成了这种重聚技术、但不能没有电容器。 我们在使用示波器通过50欧姆端接至系统接地时使用了此技术。 我们可以解决这个问题、因为我们使用50%占空比波形进行测试。 咨询设计团队后、我会在明天给您回复。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck Sin:

    仅供参考、我们的 应用不允许在电路上进行交流耦合。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOI

    我几乎认为交流耦合是不可接受的、但要感谢你们的验证。  "我不知道你在胡说什么。"  由于采用了我们的 LVDS 输出级架构、您将100欧姆负载拆分为两个50欧姆负载的建议将无法正常发挥作用、在这种情况下、公共点将 VCM 重置为适当的 LVDS 协议级别。  我可以想象、您假设我们的输出级可被视为理想的3.5mA 电流源、但情况并非如此。  我唯一建议您考虑使用两个比较器。  第一级可以是提供可调迟滞引脚功能的 TLV3605、而第二级是可以对 LVDS 信号进行电平转换的 TLV3801。  我意识到该解决方案的成本相当高、因为它需要两个器件、但这是我可以看到其正常工作的唯一方法。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOI、我即将关闭此帖子。 如果您还有任何问题、请随时回复或打开新主题帖。