This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:双电源使用

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222357/lm2903b-dual-supply-use

器件型号:LM2903B

嗨、大家好!  

 我要将[0-5V]的 PWM 与2V 的电压基准进行比较。 我希望比较器的输出偏移到以下电压[5-12]V、因此我计划将 VSS 引脚设置为5V、将 Vdd 引脚设置为+12V。 这样、低电平将为我提供5V 电压、高电平将为我提供12V 电压。

您能否确认我可以将 LM2903BQDRQ1与两个不同的电压电源配合使用、但没有接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    感谢您的发帖。 这是一个有趣的用例。 遗憾的是、这不起作用、因为输入电压范围由 VDD 和 VSS 引脚定义。 在 VSS 上为比较器提供5V 电压、在 VDD 上为比较器提供+12V 电压、这意味着输入范围仅为5V 至10V、因此两个输入都将违反此范围。  

    您能详细介绍一下您的系统需求和应用吗? 比较器驱动什么? 您可以采用一些技巧来实现5V-12V 输出电平。 一种方法是在输出端创建一个电阻分压器、并使用该分压器 的输出来驱动下游器件。 另一种方法是使用晶体管在5V 和12V 之间进行电平转换。 这两种方法中的比较器均采用12V 单电源运行、因此 输入可以处于输入电压范围内。 请参阅下方有关 Tina 电路的信息。  

     e2e.ti.com/.../LM2903B.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amine、我们没有听到您的回复、所以我将关闭这个帖子。 如果您有任何更新、请随时回复。