This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:双极电流检测放大器选择

Guru**** 2950170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224625/ina280-bipolar-current-sense-amplifier-selection

器件型号:INA280

您好、专家!

你好。

我们正在 尝试设计一种电流检测电路、并且我们有一个有关您的模拟电流检测放大器的问题。 尝试测量流过与阻性负载和 TEC 串联的1欧姆电阻器的电流。 该电路由+/-10V DAC 输出供电。 我有+8V 和-8V 电源可以为中的电流感应放大器供电、但所有数据表都显示了放大器具有 V+和 GND 端子。 我们确实需要双极输出、因为它所馈入的电路需要+/-8V 的电压范围。

问题:
我们能否使用一个像 INA280这样的电流检测放大器、并且不使用 V+和 GND、而使用 V+和 V-(+/-8V)作为电源? 如果没有、是否有符合我们需求的产品?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    我们能否使用像 INA280这样的电流感应放大器之一,而不是使用 V+和 GND,而是使用 V+和 V-(+/-8V)作为电源? 如果不是,是否有任何产品可以满足我们的需要?

    我们的双向 CSA 可以提供您在这里寻找的输出。 如果使用-8V 作为接地基准、并将实际 GND 连接到 REF 引脚、输出将为0±8V。 您需要遵守的最大设计要求是、您将需要使用能够在电源引脚上使用16V 电压的双向芯片。 INA280不是双向芯片、因此、所有反向流经感应电阻器的电流(或0电流)都将在地电平处读取(在您的情况下为-8V)。 我建议在您的应用中使用 INA296/INA241、因为建议的工作范围在电源引脚上包括高达20V 的电压。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries