This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321的数据表

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM358-N, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224371/lm321-datasheet-of-lm321

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: LM358-N

我的客户正在考虑将 TA75S01F 更换为 LM321MFX。 您可以检查一下他们的问题吗?

在这些特性中、重点在于输出电压 VOL。 说明书的第4页

在 V+ 5V、RL=20 10kΩ Ω 时最大值为20mV

但是、在数据表图4中的接收端0mA 点、它看起来更大。

μA μ A 级电流时的 VOL 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA75S01F 是 LM321的克隆;它们的行为是相同的。

    在图4中、对于小输出电流/电压、未进行良好的测量。 LM321的器件是从 National Semiconductor 获得的、因此我怀疑数据表是否会有所改进。 但请参阅 LM358-N 数据表中的图6-11、该表使用相同的电路。

    对于5V 电源、便宜的 LM321LV 器件向后兼容、但具有轨到轨 CMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oka-San、

    类似性能可参见应用手册 《LM324/LM358内核器件设计指南 》图3.2

    为什么不使用推荐的替代设备 TLV9301 ;此设备有更多的图表。  

    我觉得图4上的0、0看起来很低。